This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:支持串行器的输入 SSCG 输入

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676436/ds90ub913a-q1-support-input-sscg-input-for-serializer

器件型号:DS90UB913A-Q1

尊敬的团队:

 由于在  DS90UB913A-Q1上应用 SSCG PCLK 输入、我们遇到了一个问题。

我听说 DS90UB913A-Q1不支持输入 SSC 容差。

在这种情况下、是否有任何器件可替代 DS90UB913A-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    UB913a 可以接受具有 SSCG 的外部 PCLK。 请参阅 UB913A/933 D/S、我们在分配的频率中有抖动参数。 在设计 UB913a 电路时、您可以参考 UB933 d/s 额定范围。 对于新设计、您可以选择与 UB913a 引脚相同的 UB933。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Steven
    感谢您的回复。 我有一个附加的问题。
    实际上、我们为 RVC 构建了硬件结构、即913a[在摄像头模块电路中]->914a[我的 PCB]->913a[我的 PCB]。
    在这种情况下、我听说如果对914应用 SSCG、913a[我的 PCB]无法接受输出 PCLK 为914的 PCLK。
    这是真的吗? 我读取了913a 上的抖动参数规格、但我还不了解一点。 因为它看起来不像我当前的情况。
    我将等待您的回复。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您首先了解 SSC。 SSC 技术用于降低 EMI、这是基于针对载波频率的调制技术、因此它将引入低频率。 高速链路的噪声。 但对于 UB913A/933串行器、您可以检查几百 KHz 到几 MHz 偏移频率之间的抖动请求。因此、该 SSC 噪声与 UB913A/933和914A/934高速串行链路无关。 这是一家独特的汽车串行器/解串器供应商、该供应商列出了非常详细的抖动规格。

    对于您的问题、很抱歉、我不知道您在哪里听到此消息。 如果您可以告诉传达此消息的人员、我们可以进行更开放的讨论。
    BTW、对于 UB913A/914a、系统设计需要 SSC、因为 TI 的串行器/解串器基于更高性能的均衡器而不是预加重技术。因此、在我们的客户中、SSC 在大多数情况下都不使用。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 EMI 改善、我们对914a 应用了0.5%的 SSC。 但我们在高温下检查了 RVC 显示问题、因此我们请求检查 FAE 的症状。 然后、FAE 向我发送了一封电子邮件、告诉我913a 无法接受从914a 开始应用的 SSC CLK。 因为913a 规范中未定义输入 SSC 容差。 我不理解他的评论、因为当问题发生时、我没有发现有关 CMLOUT 波形的特别说明。 请与 FAE 讨论并向我提供其他反馈。
    他叫 Luke Park (Luke.Park@ti.com)

    此致、