请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB914A-Q1 大家好、
我的远程 I2C 访问有问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的远程 I2C 访问有问题。
帕拉尼阿潘-圣、您好!
感谢您的支持。
为了在电源发生波动时确认通信、我们控制摄像头侧的电源以使其进入拖转启动状态。
虽然在实际摄像头模块中无法监控1.8V 和3.3V 电压、但其设计功率工作范围不超过913A。
由于 I2C 不受控制、因此无法监控914A 和913A 的寄存器、因此它似乎是使用 PDB 对其进行复位的唯一方法。
正如您告诉我的、数据表中是否有关于如何处理丢失的链接的描述?
如果在某处明确表示 I2C 命令传输在建立链路时受到限制、 并且 应该对其进行复位、则在命令传输期间链路丢失、 我将使用这种受限的用法需要澄清。
此致、
Tomoaki Yoshida