This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR916Q-Q1:DS90UR916连接到 DS90UR241、而不是 RGB 输出

Guru**** 2390995 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UR241, DS90UR124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674781/ds90ur916q-q1-ds90ur916-connect-to-ds90ur241-not-rgb-output

器件型号:DS90UR916Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UR241DS90UR124

尊敬的所有人:

   

我们的客户希望使用 DS90UR916连接 DS90UR241、但不希望使用 RGB 输出。  请帮助检查我们必须在916或241上执行的任何配置? 有什么遗漏了吗? 谢谢!  

  测试条件:  

   1. 我们使用 HW 或 I2C 测试 waveform.docx 将 CONFIG[1:0]设置为10 ,但 DS90UR241 LOCK 始终 拉低(PLL 解锁),所连接的是波形,请帮助检查该序列是否正常?  

   2.我们使用 DS90UR905连接到 DS90UR916、RGB 输出异常。 LOC=1 PLL 被锁定。

   我们将 DS90UR124连接到 DS90UR241、RGB 输出异常。  lock=1 PLL 为 locked.e2e.ti.com/.../2260.test-waveform.docxe2e.ti.com/.../5488.DS90UR916-Circuit.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好吗、请澄清您的问题吗?
    1、UR241锁始终拉至低电平? UR241是串行器、没有锁定引脚。
    2.连接 ur905和 ur916时,输出数据异常? 什么是"异常"?
    3.是否已根据 UR916 d/s 设置兼容模式?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

      1、 UR241锁始终拉至低电平? UR241是串行器、没有锁定引脚?

        这是我的错误、DS90UR916 LOC=0

       2.我们设计了两块板(DS90UR905和 DS90UR241)、连接 UR905、UR916板锁=1、我们可以在 R.G.B 引脚上测试波形。 但是、选择 UR241、UR 916 LOC=0、并且 R.G.B 引脚上没有波形输出。

       3.我们将 CONFIG[1:0]设置为 H:L,但 LOC=0。  我想知道我们必须做的任何其他事情吗?  如果不需要其他设置, 则可能是由于安装程序失败而导致的? 我们附加了 PDB 和 CONFIG 1波形以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    要将 UR241和 UR916配对、应设置 CONFIG[1:0]= 10。 您能否将 CONFIG[1:0]中的加电信号与电源一起采集?
    要进一步调试、是否可以下载 UR916的寄存器值进行检查?

    此致、
    Steven