请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UH948-Q1 尊敬的:
我们的功能块:待定
对于 TI LVDS 设计(DS90UH948)应用电路设计、我们有一些问题、如下所示
问题1:DS90UH948不仅可通过 I/O 引脚配置,还可通过 I2C 配置寄存器配置,是否需要 I2C 闪存进行初始寄存器程序? 还是应通过 HSD 通过主机对其进行编程?
问题2:如果建议使用寄存器程序,那么对于程序时间和加电顺序,建议使用什么?
Q3:有四个 D_GPIO (与 I2S 共享) 和八个 GPIO,这意味着总共可以使用12个 GPIO,但我们看到“ 反向通道包含 I2C、CRC 和4位标准 GPIO 信息,线速为5或20Mbps (由 MODE_SEL1配置)。 “数据表中有说明吗? 这是否意味着只有4个 D_GPIO 可以支持向后传输?
因为这是我们首先使用的解串器,所以如果有任何不理解的问题,上面有错误的问题,请纠正我的问题,提前感谢。
问题4. 曾经见过汽车中使用的类似设计、但现在我们可以将其分享给我们以供参考。
此致、
劳伦斯。