This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:交流耦合电容值

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676216/ds90ub953-q1-ac-coupling-capacitor-values

器件型号:DS90UB953-Q1

您好!

对于同轴异步模式、为什么建议在交流耦合电容器的输出 DOUT+和 DOUT-上分别具有100nF 和47nF 的电容?

为什么我们不能在两个(+和-)上放置相同的电容值?

我们认为这会使输出驱动器级非对称加载、这对于 EMC 而言通常是不好的选择。

输出驱动器级中是否有需要非对称阻抗终端的特殊情况?

此致、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    使用单端(同轴电缆)后、您需要使用双倍的端接输出值。 这是因为您使用两个串联电容器、一个在串行器输出端、一个在解串器输入端。 添加这两个电容器的值将是该值的一半、此处为~47nF。 最后是对称负载。

    100nF 与100nF = 50nF 串联、因此达到47nF 标准值。 且端接输出为47nF

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、  

    如果串行器和解串器彼此非常靠近、这当然是可以的。 但是、当您之间有2个连接器和几米的同轴电缆时、它是否也起作用? 由于衰减、远端的电容可能没有影响或影响最小。  我弄错了吗?

    此致、

    Jon