This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:参考设计

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, TIDA-01582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672593/tusb422-reference-design

器件型号:TUSB422
主题中讨论的其他器件: TIDA-01582

尊敬的 TI 专家:

我在"TIDA-01582"参考设计中没有看到 TUSB422、但在参考设计 BOM 中看到的是 TUSB422、

我知道原因吗?

期待您的回复~~

TIDA-01582  适用于 USB 电力输送可编程电源的快速充电参考设计  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好~~我的问题是如此之愚蠢,以至于没有人回答我?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB422控制器功能集成在充电器内部。 请参阅介绍此 TIDA 的应用手册、图1图显示了充电器内的 TUSB422块。