This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:DS90UB96x 的 EQ 功能控制

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675975/ds90ub964-q1-eq-feature-control-for-ds90ub96x

器件型号:DS90UB964-Q1

尊敬的先生:

        如下图所示,914 EQ 增益值在1.4Gbps 时为23dB, DS90UB964-Q1如何? 它可以支持15M 单端同轴电缆?

最恰当的考虑

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、
    您使用的是合作伙伴器件、串行器是什么? AEQ 是自适应的、因此可针对不同电缆长度实现最佳设置、并补偿老化和温度影响、您无需手动设置增益。