This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3232:RS485至 RS232

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676022/trsf3232-rs485-to-rs232

器件型号:TRSF3232

你(们)好,先生  

我是否知道 TI 有 RS485至 RS232的参考设计?

下面是 RS232转 RS485的参考设计  

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/2045.RS232-to-RS485-Converter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    遗憾的是、没有 RS485到 RS232的直接参考设计、但该特定参考设计似乎是双向的。 RS232转 RS485参考设计可用于 RS485到 RS232的转换、但对设计的修改极少或根本不修改。

    卢卡斯