This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:我可以在应用中使用 TI 器件吗?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203, DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675266/ds100mb203-can-i-use-ti-device-into-my-application

器件型号:DS100MB203
主题中讨论的其他器件: DS125MB203

您好!

我们将 TI 的 DS100MB203多路复用器的结构考虑在内、并想知道在使用 DS100MB203时是否需要任何额外的重定时器或中继器。

如果是、请在 DS100MB203和 DS125MB203中推荐更好的产品。

(在 TI 网站上、唯一的区别是外设 I/O 、如果可能、您还能解释一下此功能吗?)

如果否、请建议  将合适的 TI 中继器或重定时器器件与 DS100MB203搭配使用。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

    MB203在此应用中应该可以。  如果 Broadcom Qumran 开关和 MB203之间的衰减 为~ 12dB、则多路复用器缓冲器将最有效  

    DS100或 DS125都可以工作、

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Lee、
    那么、DS100和 DS125之间的区别是什么? (数据速率除外)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、
    数据路径是等效的、但 DS125版本的测试程序略有不同。
    此致、
    Lee