This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20520:UCC20520输出引脚信号已切换

Guru**** 2927970 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC20520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674502/ucc20520-ucc20520-output-pins-signals-switched

器件型号:UCC20520

你(们)好。

在使用此栅极驱动器驱动电机控制器电路中的两个 N 沟道 MOSFET 时、我似乎遇到了问题。 输出 B 似乎与31kHz PWM 同相、而输出 A 与数据表中的 PWM 输入互补、这应该是我在三个栅极驱动器上尝试过这种方法的另一种方法、并且每次都获得相同的结果。 这背后的原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomas、

    感谢您关注 UCC20520。 我是 TI 高功率驱动器组的应用工程师、可以帮助查看这一信息。

    正确的做法是采用另一种方法-尤其是在数据表的图38中突出显示。 您能否分享您的原理图、测量范围截图以及测试设置图片、以便我更深入地了解一下?

    此致、

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    我们没有听到您的任何反馈、因此假设您已解决了此问题。 如果情况并非如此、请随时使用其他信息更新此主题。

    谢谢、此致、

    John