This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:是否即将停产?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676190/tusb7340-going-obsolete

器件型号:TUSB7340

您好-

为什么 不推荐在新设计中采用 TUSB7340? 是否有建议的替代产品?

这似乎是一个相当新的部分和新的标准、因此如果它已经过时、我会感到惊讶。 是吗?

谢谢、此致、

-Tim Starr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不建议在新设计中使用 TUSB7340、因为该器件专为 xHCI 版本.96而设计、当前版本的 xHCI 为版本1.1。 这意味着我们的器件将不符合新标准的合规性。 器件相当旧、器件于2011年3月发布、已使用7年。 我们不提供此器件的替代产品或此器件的后续产品。