This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:关于为 SN65HVD251构建网络

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675645/sn65hvd251-about-building-network-for-sn65hvd251

器件型号:SN65HVD251

尊敬的支持团队:

对于 SN65HVD251、每个节点都可以支持110个节点、现在客户需要支持250个 CAN 节点、他们是否可以使用以下方式构建网络?  

黄色部分是 CAN 中继器返修、内部有两个 CAN 电路。  使用一个 MCU 在内部进行 CAN 通信和使用外部 CAN 中继器、CAN 收发器均为 SN65HVD251。  每个中继器中有50个节点。  总共250个节点。 这样做 是否可以增强 CAN 信号? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera、

    从理论上讲、这应该起作用、但我想确保我了解这是如何工作的。 每个节点都有一个 SN65HVD251 +一个 CAN 控制器、然后这些节点中的每个都与一个 MCU 通信、然后 MCU 将其传输到 CAN 中继器、进而传输到外部 CAN 总线。 是这样吗?

    需要记住的一点是、由于 CAN 中继器而增加了传播延迟。 CAN 总线将 CAN 中继器视为更多电缆、为了计算传播延迟、通常 CAN 中继器相当于40m 电缆。 添加这些将限制您的数据速率、因为传播延迟会增加、但如果您以低速通信、这不会是问题。  

    客户的数据速率是多少?

    为了澄清这一点、是否有一个 MCU 在每个中继器电路上处理所有50个收发器的通信?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答!

    是的、您的理解是正确的、但 CAN 中继器也是 MCU。  数据速率为500kbps。  每个 CAN 中继器的距离不超过2米。