This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:关于 UCC21520的 CMTI

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676036/ucc21520-about-cmti-of-ucc21520

器件型号:UCC21520

我想知道、如果 CMTI 超过100V/ns、会发生什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    大于100V/ns 的共模瞬变会在输入和输出电路之间产生干扰、从而使输出不稳定。 以 UCC21520数据表中的 CMTI 设置捕获的以下波形为例(图33)。 两个输入都保持 VCCI、该部件启用、死区时间设置为允许输出重叠(DT 连接到 VCCI)。 当共模瞬态远高于100V/ns 时、输出状态偶尔会发生变化、具体表现为大约25ns 后的 OUTA 骤降。 增加瞬态压摆率最终会导致输出变为低电平、就好像未接收到输入信号一样。 此故障在瞬态条件结束后清除。 问题开始时的压摆率会因芯片温度、电源电压、制造工艺和布局质量的变化而异。

    CH1 (黄色):OUTA (至 VSSA)
    CH3 (紫色):OUTB (至 VSSB)
    CH2 (蓝色):到 VSSA/VSSB 的控制接地(共模瞬态)
    光标:压摆率测量(192.7V/ns)

    此致、