请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 工具/软件:Linux
大家好、
我对 DP83867 Linux 驱动程序有疑问。
DP83867 是否可以与 Linux 内核版本2.6.37中的通用 PHY 驱动程序一起正常运行?
2.如果不可能、您能否推荐 任何支持 GMII 模式且除 DP83867之外在 Linux 内核版本2.6.37中可用的 PHY 芯片?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
大家好、
我对 DP83867 Linux 驱动程序有疑问。
DP83867 是否可以与 Linux 内核版本2.6.37中的通用 PHY 驱动程序一起正常运行?
2.如果不可能、您能否推荐 任何支持 GMII 模式且除 DP83867之外在 Linux 内核版本2.6.37中可用的 PHY 芯片?
此致、
Geet、您好!
存在以太网无法正常工作的问题、如下所示。
因此、我按如下所示正确读取扩展寄存器。
e2e.ti.com/.../1803.DP83867-Register.xlsx
请检查寄存器设置并找出以太网工作问题的原因。
此致、