This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA9637A:将此 IC 用于差分编码器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675503/ua9637a-using-this-ic-for-differential-encoder

器件型号:UA9637A

您好!

我有一个差分输出编码器、需要将其转换为单端输出、以便与数据采集器件配合使用。 编码器输出由来自编码器的5V 脉冲组成。

此 IC 是否足以完成此任务?  

如果我需要提供更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Svend,

    您能描述一下解码器发出什么类型的信号吗? 如果是 RS422、您可以使用该器件。 我想知道您有多少个通道。 这是一个双通道器件。 我们还具有四路接收器。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题。

    遗憾的是、我掌握的最佳信息如下:

    • 2500 PPR 编码器
    • 差分输出:A (A')、B (B')、Z (Z')
    • 信号:5V

    我对该器件的目的是、现在有大量噪声通过编码器信号、这会影响编码器计数(以及产生的角度)。 该编码器内置在电机中、所述电机的规格表(随此响应附)不提供有关该编码器及其信号的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还想补充一点、编码器应该提供 RS422信号(或者至少这是我理解的方式)。 脉冲为0V 或5V。

    我还想澄清一点、虽然原始编码器的输出是差分的、但我仅使用单端(正) A 和 B 通道。 我现在意识到、我确实需要一种处理差分编码器信号的方法、以便减小(如果不消除)噪声的影响。

    同样、感谢任何人的意见!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Svend,

    我知道、编码器有两种类型的输出驱动器:推挽(HTL)和 RS422 (TTL)。 两者都是差分信令。 无论在哪种情况 下、我同意您的观点、您都应以差分方式处理信号以消除共模噪声。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我从当地供应商处购买了 IC、它正在有效地完成其工作。 我们的噪声已显著降低、IC 的输出信号工作正常。