This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE801:SN75LVPE801应用问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE801, HD3SS3212, SN65LVPE502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675607/sn75lvpe801-sn75lvpe801-application-question

主题中讨论的其他器件:SN75LVPE801HD3SS3212SN65LVPE502

大家好、团队成员

目前、我们有 SN75LVPE801作为 PCIe / SAS 转接驱动器库存、现在我们的应用是通过 Type-C 连接器进行纯 USB 3.0数据传输、没有 DP/ALT 模式

Type-C 连接器和 USB 主机处理器之间放置了一个多路复用器(HD3SS3212)、用于选择 USB 电缆方向、另一个 PD 芯片用于进行电力输送协商。

我们需要的是转接驱动器/均衡器、以提高 USB TX/RX 的信号完整性。

请问转接驱动器 SN75LVPE801是否适用于 USB 3.0 5Gbps 应用?

谢谢

WU Chenglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chenglin、

    从信号调节的角度来看、我认为 SN75LVPE801应作为5Gbps USB 3.0信号的转接驱动器、因为它在器件支持的带宽内。 但是、它尚未经过测试、因此我要注意、您需要执行与 USB 3.0协议相关的任何测试、以确定 SN75LVPE801的性能是否可接受(例如、请注意 SN75LVPE801的内部端接电阻为100欧姆、而不是90欧姆)。

    我建议查看为 SN65LVPE502等 USB 3.0系统设计的转接驱动器。

    谢谢、

    Michael