This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534A:中断

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675705/tca9534a-interrupt

器件型号:TCA9534A

大家好、

我的客户想知道何时重置/INT。

在数据表页面.17 8.3.2中断输出(INT)部分中、有一个说明
'当端口上的数据更改为原始数据时、可实现中断电路复位
设置或从产生中断的端口读取数据"。

我们的理解与以下时间图相同、对吗?  请告诉我。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Fumio-San、

    根据我的理解、案例1和案例2都是正确的。 数据表中的图32似乎也意味着情况1也是如此。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobbi-San、

    感谢您的快速回复。
    您的答案非常有用。
    谢谢!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺