This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:眼图通过、但无法识别器件

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672784/tusb211-eye-diagram-is-pass-but-can-not-recognize-device

器件型号:TUSB211

大家好、

我们的应用是 USB 引脚板、用于连接 USB 主机(PC)和 USB 器件(摄像头)

如果我们绕过 TUSB211、眼图将失败、但 PC 可以识别摄像机。

如果我们使用 TUSB211 3级设置、眼图可以通过、但 PC 无法识别摄像机。

为什么我们提高信号质量、但却得到功能检测失败? 请给我们一些建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认两件事。

    您能否仔细检查您的设置。 是 EQ 等级3 (Eq2)。 它看起来在升压条件下过大。 根据放置方式、可能会出现错误的断开问题。

    您能不能草图出一个简单的方框图、其中211是从 PC 到摄像机的放置位置、电路板走线、电缆长度等 在哪个点采用眼图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    是否有任何更新?