This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E PHY 地址

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675941/dp83867e-dp83867e-phy-address

器件型号:DP83867E

是否有将 PHY 地址设置为19h 的权变措施?

数据表仅显示 phy_Addrs[3.0.0]可通过将 phy_Addrs[4]设置为"0"进行配置

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Burak、您好!

    由于自举引脚的限制、省略了 PHY_ADD[4]、默认情况下设置为0。 对此没有权变措施。

    此致、