This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:100Mbps 正在工作、但1G 无法工作、未使用的器件是 DP83867ISRGZ。

Guru**** 2810175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675702/dp83867is-100-mbps-is-working-but-1g-is-not-working-part-no-used-is-dp83867isrgz

器件型号:DP83867IS

您好!

这是 Kishore。我们有一个定制板(Xilinx Artix 7 FPGA),它在 RGMII 模式下连接到 TI 部件号:DP83867ISRGZ。

自举配置如下:

GPIO_0  :MODE3

GPIO_1  :模式2

LED_0   :MODE1

LED_1   :模式2

LED_2   :MODE1

RX_CTRL   :MODE3

RX_D0      :MODE1

RX_D2      :MODE1。

我们已检查了相应自举上的所有电压、该电压处于数据表所示的范围内。

   在 AutoNeg 1G 速度期间检测到、但未发出 ping。

---- lwIP TCP 回显服务器---
发送到端口6001的 TCP 数据包将被回送
启动 PHY 自动协商
启动 PHY 自动协商
正在等待 PHY 完成自动协商。
自动协商完成
自动协商链路速度:1000
DHCP 超时
配置默认 IP 192.168.1.10
板级 IP:192.168.1.10
网络掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
TCP 回显服务器已启动@端口7。

请帮助我们,项目处于关键阶段。请安排您的应用工程师到我们的工作地点。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naga、

    我正在联系我们的现场销售人员、与现场应用工程师进行联系。

    查看 RGMII 延迟的配置、您可以将 TX 延迟设置为0ns。 这可能适用于100M、但可能不适用于1000M、除非您的 FPGA 也实施了偏差。

    请尝试将 LED_1置于自举模式1。 或者尝试在1000M 模式下更改寄存器0x0086 = 0x77。

    此致、