This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849ID:位或数据包传输

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675694/dp83849id-bit-or-packet-transfer

器件型号:DP83849ID

如果 PHY 用作数据转换器100Base-TX 到100Base-FX、转换和数据传输是逐位还是按数据包进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guenter、

    数据将不会被修改。 唯一改变的是以太网数据包组帧。

    数据包数据实际上会传输到 MII 子层、然后再多路复用到下一个 PHY 的输入 MII。 这基本上与将2个 PHY 放置在一个电路板上并连接它们的接口相同。

    此致、