This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:ES60601

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675081/iso1042-es60601

器件型号:ISO1042

您好!

数据表列出了 IEC6601的安全认证是否也涵盖了 ES60601?

此致、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    感谢您询问 E2E 上的此认证。 我们的组件认证仅限于 IEC 60601-1中与绝缘相关的特定条款。 设备制造商必须通过监管机构认证整个系统。 我们不打算在组件级别获得任何其他认证,但设备制造商可以让该机构审查我们现有的组件级认证,并评估它是否也符合 ES 60601-1的要求。

    请告诉我这是否能解答您的问题!

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dan、

    对器件是否符合规格的基础知识有更好奇的了解。

    即、它看起来爬电距离/间隙/内部距离是为了满足 IEC60601的要求。您是否知道 ES60601是否如此。 我想这些规格相似、如果不相同、但我无法对它们进行验证。

    此致、
    Jake
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、

    遗憾的是、我们目前无法访问 ES60601标准、因此我无法评论 ES60601标准的爬电距离/间隙/内部距离规格。

    此致、
    Dan