This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:参考代码

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668582/ds125df1610-reference-code

器件型号:DS125DF1610

你(们)好,先生  

您是否具有 DS125DF1610的初始参考代码?

我们的软件工程师可以轻松设计 DS125DF1610

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    在此应用中、DS125DF1610将处理哪些数据速率?  我们可以根据这些信息帮助提供寄存器配置值和序列。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    1.25Gbps 数据速率

    您是否有介绍如何设置0x2F 的文档

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    若要为1.25Gbps 的值对0x2F 进行编程、请使用该表更改位[7:4]中的值。

    此致。

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    那么,如果我在0x2F 寄存器中设置0xB,DS125DF1610可以同时支持10.3125Gbps 和1.25Gbps,对吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    十六进制代码0xB 用于寄存器中的高四位。  低四位的默认值为0x6。

    寄存器0x2F = B6中的所有八个位

    通过寄存器0x2F 中的该值、DS125DF1610将支持10.3125Gbps 和1.25Gbps。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果我想使用1.25Gbps,只需要修改0x2F
    任何其他寄存器需要修改
    如果您有编程指南,就会更好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、这是唯一的变化。

    此致、

    Lee