This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:转接驱动器应用问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671848/tusb522p-re-driver-application-questions

器件型号:TUSB522P

我正在调查用于转接驱动器应用程序的 TUSB522P,并有一些问题,请在下面找到它们。

  1. 是否可以同时在电缆的主机和器件侧使用 TUSB522P?
  2. 使用1个或2个串联器件是否对 USB 主机/器件透明?
  3. 您可以在最大值上共享的任何数据 可驱动的电缆长度假设:
    1. 主机上1个转接驱动器
    2. 电缆中间有1个转接驱动器
    3. 2个转接驱动器(1个主机、1个器件)
  4. 任何最小 AWG 规格。 使用此转接驱动器的超高速数据线路是否需要?
  5. TUSB522P 能否与 USB 3.0集线器结合使用?  有哪些关注领域?

TUSB522P:USB 3.0转接驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:


    我们仅针对2个 TUSB522P 进行了级联测试。 基本上、主要问题是 USB 的周转时间、该时间设置为器件之间的最大电缆长度为5m。 另一个更大的限制是将 VBUS 电压在电缆长度范围内保持在规格范围内。 理论上、不应限制级联的 TUSB522P 数量。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最佳放置位置在哪里? 您能否共享有关单个 TUSB522P 可通过电缆恢复多少插入损耗的任何数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    具体取决于系统的特性。 能否提供从主机到器件的长度跟踪?

    谢谢、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    PCB 与 TUSB522P 之间的布线长度较小、小于2"。

    我的主要问题是、假设电缆两端都有 TUSB522P、那么电缆上的插入损耗可能约为8dB、我需要知道基于均衡/预加重、我可以获得多少损耗。

    谢谢、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    TUSB522P 具有高达9dB 的 EQ 增益、并在电缆另一端从转接驱动器的 Tx 输出中添加了去加重功能(高达-6.2dB)。 在符合性测试期间、我们通常仅使用测试规格中定义的标准3m 电缆进行电缆测试。 为了测试不同的损耗曲线、我们使用具有不同布线长度的测试板来插入损耗。