This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:当输出发生变化时、端口引脚的上升和下降时间是多少?

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675925/tca6424a-what-is-the-rise-and-fall-time-of-the-port-pins-when-output-changes

器件型号:TCA6424A

您好!

我查看过数据表、它没有指定器件端口引脚随输出变化的上升和下降时间是多少?

您能否指定它是什么以及它测试的负载?

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    端口输出上升/下降时间由总线上的电容决定。

    让我们看看图19、更好地了解如何估算上升和下降时间。 我们可以看到两个控制器件输出部分(Q1和 Q2)的 FET。 如果 Q1 FET 将其打开、它会将信号拉高。 如果 Q2导通、它会将信号拉低。 现在、我们将在 Pxx 端口引脚上有一定量的电容、因此我们将看到一个 RC。 C 是寄生电容、而 R 是 FET 的 Ron。

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    以下摘自6.4电气特性。 我们可以使用 VOH/Vol 和 IOH/IOL 来估算 FET 导通时的 Ron。

    示例1:假设 VCCP 为3V、我们看到器件的拉电流为8mA。 那么 Ron=(VCCP-VOH)/I 或(3-2.6)/8m = 50欧姆

    示例2:假设 VCCP 为3V、我们看到器件的灌电流为8mA。 然后 Ron=(Vol-GND)/I 或(0.25)/8m = 31.25欧姆

    我们现在知道上拉和下拉的 Ron。

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    假设寄生电容为10pF (由于我们的器件最大为8.5、例如电路板最大为1.5pF)。

    我将做出2个假设:

    1) 1)首先、器件的端口引脚连接到高阻抗引脚/器件

    2)如果我们计算上升时间、则信号之前为低电平(GND)、如果我们计算下降时间、则信号之前为高电平(VCCP)。

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    上升计算:


    充电电容的公式为 Vcap=Vsupply (1-e^(-t/RC))

    假设上升时间是 Vcc 的0V 至90%之间定义的。

    这意味着我们需要看到 VCAP= Vsupply x0.90

    现在、我们可以解决时间问题。

    0.90Vcc=Vcc (1-e^(-t/RC))

    0.90=1-e^(-t/RC)

    e^(-t/RC)=0.10

    -t/rc=ln (0.1)

    T=-RCln (0.1)

    在 R 中填充之前的50欧姆电阻、在 C 中填充10pF 电阻

    时间= 1.15纳秒

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    下降计算:

    放电电容的公式为 Vcap=Vsupply x e^(-t/RC)

    假设上升时间是从 Vcc 的%100到10%之间定义的。

    这意味着我们需要看到 Vcap = Vsupply x 0.10

    现在、我们可以解决时间问题。

    0.10Vcc=Vcc x e^(-t/RC)

    0.10= e^(-t/RC)

    LN (0.1)=-t/rc

    T=-RCln (0.1)

    在 R 中填充之前的31.25欧姆、在 C 中填充10pF

    时间= 0.720纳秒

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    我希望这能解答您的问题、

    -Bobby