This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:OSC 问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675856/tusb3410-question-for-osc

器件型号:TUSB3410

大家好、

客户询问  在使用一个振荡器(12MHz/30ppm)连接到两个 TUSB3410时是否存在问题。 如果有问题、  您能解释 一下消除 两者之间争议的原因吗?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用一个时钟或一个振荡器来驱动两个 TUSB3410、但是、您无法仅使用一个晶体来连接两个 TUSB3410。 在设计器件时、您还应考虑振荡器的驱动强度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~、

    感谢您的回答。

    Regardng 驱动强度,您是否还能建议低于 OSC (CSC5S120000CFVRS00)是可以的?

    谢谢、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该对该器件的驱动强度保持良好状态。 此外、CLKI 不得超过1.8V