This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:VL 上的电流?

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675208/trs3122e-current-on-vl

器件型号:TRS3122E

我正在考虑在基于1.8V 的逻辑系统上使用 TRS3122E、因此我可以避免使用额外的电压转换器。 我将关闭3.3V 的 Vcc。 数据表的图1允许我估算 Vcc 的电流、该电流应该是所需的大部分功率。 逻辑电源电压 VL 上的电流要求未显示在任何位置、我对此感到惊讶。

我应该为 VL 计划多大的电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    芯片、

    VL 电源进入 IO 块(CMOS 缓冲器)、因此静态功耗应该很小、并且很可能处于微安级。 电源可以提供多大的电流?

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在设计系统电源、并尝试确保提供足够的电流。 我可能会为此函数预算1mA (这将在噪声中)。 我假设 VL 还必须为1.8V 输出提供驱动电流、这将是流入 VL 引脚的大部分电流。