This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带 hyndon 的 RS232 (雨水计)

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675650/rs232-with-hydreon-rain-gauge

大家好、(在这里是新用户、所以如果有任何错误、请告诉我们)

你们中的任何人都知道如何解读这一含义?

"

帧从 ASCII "S"字符的传输开始。
然后,每个数据字节以 ASCII 十六进制形式发送,这意味着字节的高半字节
将转换为单个 ACII 字符,0-9或 a-f 然后以类似的方式传输低半字节。
例如、如果数据字节是十进制值108、则为十六进制6C。 这以
ASCII“6”后跟 ACII“c”的形式传输。 (是、使用小写。)
没有帧结束字符。
"S"
数据字节0高半字节
数据字节0低半字节
数据字节1高半字节
...
数据字节9低位半字节 

"
在这里是新手
如果有人能帮助我吗?? 非常感谢!


链接* hydreon.com/.../rg-11_using_rs232.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    我们支持 TI RS232收发器的模拟方面。 请联系制造商以获得该特定系统的支持。

    卢卡斯