This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:PCA9306IDCURQ1和 PCA9306TDCURQ1之间有何差异?

Guru**** 2774745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675714/pca9306-q1-what-is-the-difference-between-pca9306idcurq1-and-pca9306tdcurq1

器件型号:PCA9306-Q1
主题中讨论的其他器件:PCA9306

PCA9306IDCURQ1和 PCA9306TDCURQ1之间有何区别

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita - San、

    PCA9306IDCURQ1的工作温度范围为-40°C 至85°C。 PCA9306TDCURQ1具有-40至105摄氏度的更宽温度范围。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    卢卡斯