This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0500:SR&lt 的限制;2.5V/us 意味着它不能用于数字信号保护?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675686/tvs0500-limitation-of-sr-2-5v-us-means-it-cannot-be-used-for-digital-signal-protection-right

器件型号:TVS0500

请参阅标题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约翰-

    这取决于数字信号的上升时间有多快。 很多时候、数字信号的上升时间有意减慢、以从 EMI 的角度来看有所帮助、我们的器件工作正常、但它们不适合 IOLink 等快速开关信号。 请注意、数据表中的压摆率限制为1mA 的泄漏电流正常、这通常对系统没有很大影响。

    如果您对接口或应用有具体问题、请发送电子邮件至 alec.forbes@ti.com、我可以帮助您离线。

    谢谢、
    阿尔茨