This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051-Q1:S 引脚在未使用时终止

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675715/tcan1051-q1-s-pin-termination-when-unused

器件型号:TCAN1051-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051

您好!

建议在数据表第27页中未使用 TCAN1051的 S 引脚时通过下拉电阻器连接到 GND。

但电阻器确实是必要的吗? 它无法直接连接到 GND 吗?

谢谢。

此致、

奥古里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥古里-圣、

    电阻器并不是绝对必要的、实际上、在该器件的 EVM 上、下拉电阻器值为0欧姆、实际上是短路。

    建议在 TCAN1042上限制内部上拉电阻可能产生的泄漏电流、但 TCAN1051具有内部下拉电阻、因此您甚至可以根据需要将该引脚保持悬空。 但是、内部下拉电阻非常弱(低电流)、因此将其从外部连接到 GND 将有助于缓解在保持悬空时可能发生的任何噪声耦合。

    此致、