This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:TUSB9261是否在加电和正常运行期间将连接的 SSD 置于待机模式/部分/睡眠/ DevSLP 电源模式?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675478/tusb9261demo-does-tusb9261-put-the-attached-ssd-to-standby-mode-partial-slumber-devslp-power-modes-after-it-powers-up-and-during-normal-operation

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

您好!

TUSB9261在加电和正常运行期间是否将连接的 SSD 置于待机模式/部分/睡眠/ DevSLP 电源模式?

谢谢、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    不可以、默认 FW 不使用这些 SATA 低功耗模式。  

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Brian!