This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:tps2549-Q1 CDP 模式充电电流范围

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674967/tps2549-q1-tps2549-q1-cdp-mode-charging-current-range

器件型号:TPS2549-Q1

你好

仅当 IAP (苹果认证 IC)内置到 Tps2549-Q1时、才在 CDP 模式下为2000mA 充电是否正确? 我们正在考虑将 TPS2549-Q1应用于车辆的音响主机、但 IAP 不是内置的。 如果是、是否可以使用具有内置 IAP 的原装电缆在 CDP 模式下充电高达2000mA?

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有 IAP,则可以为苹果设备充电的电流超过1.5A。  如果您没有 IAP、则可以在 CDP 模式下使用小于1.5A 的电流为器件充电。