This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168:引脚编号:9 (2D)和引脚编号:15 (1D)的 SN65C1168原理图

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675355/sn65c1168-sn65c1168-schematics-for-pin-9-2d-and-pin-15-1d

器件型号:SN65C1168

大家好、

您能否提供引脚编号:9 (2D)和引脚编号:15 (1D)的原理图、例如数据表第4页的输入/输出原理图?

谢谢、此致、

石田俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、

    实际上、所有逻辑引脚(D、 DE、REB) 都具有相似的结构。 您可以对 所有这些器件使用"等效的驱动器使能输入"原理图。 如果您有任何具体问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢您的快速回答。

    谢谢、此致、

    石田