This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:关于传播延迟时间

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVDA1040A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673301/tcan1042-q1-about-propagation-delay-time

器件型号:TCAN1042-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVDA1040A-Q1

大家好、团队、

请告诉我以下值的最大值/最小值。
※在 SN65HVDA1040A-Q1中、有一个关于最大值/最小值的说明。

・tpHR
・tpLD
・tpRH
・tpDL

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    请注意、TCAN1042数据表指定了总环路延迟的最大值、其中包括驱动器(tpHR、tpLD)和接收器(tpRH、tpDL)的贡献。  不过、为了供您参考、我可以告诉您在表征这些器件的性能时、我们针对各个延迟测量的最小值和最大值:

    驱动器

     

    最小

    最大

    tpHR

    69.3ns

    82.0ns

    tpLD

    46.1ns

    58.4ns

    接收器

     

    最小

    最大

    tpRH

    40.2ns

    70.2ns

    tpDL

    48.1ns

    70.5ns

    观察到的大多数变化是由温度引起的。  在一组给定的工作条件下、这些延迟与单元间的延迟相似(典型标准偏差约为0.5ns)。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max-San:

    请告诉我测量数据的以下条件。

    ・批号
    ・n 个数(样本数)
    ・μ A 温度条件
    ・μ V 电压条件
    ・标准偏差(σ)

    此外、SN65HVDA1040A-Q1在数据表中描述了最小值/最大值、但为什么 TCAN1042仅描述典型值?

    此致、
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San、

    该数据基于三个不同批次、每个批次包含40个器件。 环境温度范围为-55 C 至+125 C、电压范围为4.5V 至5.5V。每个参数的标准偏差相似、结果约为0.5ns。

    很遗憾、我不确定现有数据表为何不发布此参数的最小值/最大值。 我认为这可能是因为环路时间规格被视为这些时序值的超集(因为环路时间包括发送和接收器信号路径的传播延迟和上升/下降时间、 这通常是分析 CAN 总线时序时需要使用的方法)。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max-San:

    非常感谢您的支持。

    此致、
    加藤