This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:推荐用于1000MB PHY 的铁氧体磁珠

Guru**** 2930970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673193/dp83867cr-recommended-ferrite-beads-for-1000mb-phy

器件型号:DP83867CR

您好!

我目前正在使用一个设计、其中4个 PHY 由两个不同的电源供电、1个用于1.0V、1个用于2.5V、两者都使用相同的模型。 为了去耦来自每个 PHY 的噪声、建议在每个电源轨的每个芯片旁边使用一个铁氧体磁珠和去耦电容器。 PHY 将使用 RGMII 以千兆位模式运行。

对于此应用、推荐使用哪种铁氧体磁珠? 目标频率? 在 DP83867的数据表中、我找不到有关 VDD10和 VDD25线路上可能存在的输出噪声的任何注释。

开关电源开关频率为4MHz。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    对于 DP83867、我们没有强烈考虑磁珠选择。

    在内部、PHY 的系统参考时钟为125MHz、所选的任何磁珠都应在该范围内呈现高阻抗。

    我会让我们的专家为您提供更多信息。

    此致、