This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:未检测到以太网电缆

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675034/dp83848k-ethernet-cable-is-not-detected

器件型号:DP83848K

大家好、

     我正在 为 FPGA 板进行以太网设计、我正在使用以太网 phy dp83848k、我遇到了一个问题、例如 PC 未检测到以太 网电缆。我已在 FPGA 和 PC 之间连接。 问题可能出在哪、是否有任何可用的参考设计、

     提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、yesuraju、

    建议使用 DP83848K EVM 作为参考设计: www.ti.com/.../dp83848k-mau-ek

    确保 PHY 施加了正确的功率、25MHz 晶体振荡且 ppm 处于规格范围内。

    如果电源正常、XI 引脚符合规格、测试 RD+/-和 TD+/-引脚以查看是否发出 FLP 脉冲。

    FPGA 的一个常见问题是对自举引脚的干扰。 请确保在启动时自举引脚上没有瞬态电压。

    此致、