This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:适用于 Altera Arria10的 LMTH0340 IP

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675615/lmh0340-lmth0340-ip-for-altera-arria10

器件型号:LMH0340

你好。

我想将 LMH0340 IP 用于 Altera Arria10。

但是、LM0340的示例代码适用于 CycloneIII 或 StratixIII。

如何获取 Arria10的 IP?

或者、如何为 Arria10转移 IP?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMH0340 FPGA IP 示例代码是为 Cyclone 和 Stratix 开发的。 这些器件适用于这些 FPGA 器件系列。 但是、我们没有对此 Arria10的 IP 进行任何评估。 您可能可以使用此 IP 并将其移植到 Arria10平台、但您必须进行此开发、而 TI 不提供此 IP。

    此致、Nasser