This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043:有关 USB 集线器设计的问题

Guru**** 2753625 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043, LP3470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674594/tusb8043-questions-about-usb-hub-design

器件型号:TUSB8043
主题中讨论的其他器件: LP3470

您好、来自智利、

我正在使用 TUSB8043设计 USB 集线器、我有一些问题。

我没有使用电源开关来控制低端口的电源。 我可以将它们直接连接到5 [V]吗?

引脚 FULLPWRMGMTz、SMBUSz / SS_SUSPEND 和成组被断开。 没关系吗?

GRSTz 仅 μs 接地电容器、如何在 VDD33之前使 VDD 稳定至至少10 μ F? 我不太了解时序要求。 我希望你能帮助我,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Josue、

    是的、下行端口电源可直接连接至5V。 在这种情况下、FULLPWRMGMTz 引脚应被拉至高电平、以向主机指示集线器未实现下游端口的全面电源管理。 此外、建议您仍在集线器中启用过流报告、即使下游端口未进行电源管理也是如此。

    可以将 SMBUSz 和成组断开。

    对于 GRSTz 时序、请确保3.3V 和1.1V 电压轨同时斜升、或在3.3V 之前为1.1V。 这是因为 GRSTz 内部上拉电阻连接到3.3V 电源轨。 如果3.3V 在1.1V 之前斜升、则 GRSTz 将在器件完全通电之前被上拉。 如果需要、您可以调整电容器值以增加复位。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需要一个电容器? 我在 GRTS 中使用 LP3470进行了激活复位。 这是可以的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 FULLPWRMGMTz、数据表显示:"如果未实现完全电源管理和 SMBus、则可以保持未连接状态。"
    你说要把它拉起来、那么我有什么不做的呢?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将4.7K 上拉电阻器添加到3.3V 以更改设置。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、有源复位也是一个很好的解决方案、更容易控制无源复位电路。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表显示:"如果未实现完整的电源管理和 SMBus、则可以保持未连接状态。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Josue、

    好的、数据表不是很清楚。 更好的说法是:如果实现了完整的电源管理并且未实现 SMBus、则可以保持未连接状态。 在这种情况下、您不使用 SMBus 模式、也不会实施全面的电源管理、因此引脚需要上拉电阻。

    此致、
    JMMN