This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/SN75LVCP600S:支持热插拔

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674784/webench-tools-sn75lvcp600s-hot-plug-capable

器件型号:SN75LVCP600S

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想在我的项目中使用详细的器件型号 SN75LVCP600S。

数据表显示、它允许热插拔

这是否意味着我可以在传输数据时移除 SSD?

如果是、此项目与 eSATA 有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以在数据传输期间移除 SSD、但 LVCP600S 转接驱动器不会防止与热插拔事件相关的任何数据丢失。

    此致、

    Lee