This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7534051:输入信号终端

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN7534051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675529/sn7534051-input-signal-termination

器件型号:SN7534051

我有两个系统需要访问相同的 RS422信号源。 因此、我希望将 RS422信号(以最高5MHz 的频率运行)拆分为两(2)个分支、并将每个分支馈送到不同的系统。 我选择了 SN7534051芯片。 我正在寻找一个简单的电路图、其中显示了是否应该以及如何端接 SN7534051的输入。 此外、我需要知道输出是否需要任何形式的信号管理、或者它们是否可以直接连接到目标器件?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mo、

    通常、RS-422信号通常使用平衡差分对两条线路之间的分流电阻端接在传输电缆的最远端。 选择的电阻通常是为了匹配电缆的差分特性阻抗、在许多应用中、该阻抗处于100-120欧姆范围内。

    RS-422输出可直接连接到目标器件、终端可再次放置在该连接的末尾。

    该链路是单向的(数据仅单向传输)、对吧? 如果不是、则可能需要一些额外的逻辑来控制数据流的方向。 此参考设计中显示了一个实现示例: www.ti.com/.../TIDA-01365。

    如果您有任何疑问、或者我对您尝试实施的内容有误解、请告知我们。

    此致、
    最大