This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781A-Q1:RS485收发器的两个部分之间的差异。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781A-Q1, SN65HVD1781-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675423/sn65hvd1781a-q1-difference-between-two-part-in-rs485-transceiver

器件型号:SN65HVD1781A-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65HVD1781-Q1

您好!  

我正在研究汽车级 RS485收发器。 SN65HVD1781A-Q1  和 SN65HVD1781-Q1。请告诉我这两个器件之间的差异。 我已经检查了两者之间的比较。 除了价格外、一切几乎都一样。 我在这篇文章中附加了比较表、以满足您的持续需求。  

注意:我已经检查了 SN65HVD1781A-Q1的信号传输速率、该速率也与 SN65HVD1781-Q1相同。

谢谢、
Akilan G  
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Akilan、

    "A"版本使用与旧款"非 A"器件相同的基本设计、但对硅片的处理方式进行了一些调整、以提高可靠性。 鉴于此、我建议在新设计中使用 SN65HVD1781A-Q1。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max、

    谢谢、明白了。


    Akilan G