This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:TUSB7320/系统级实际数据速率

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675475/tusb7320-tusb7320-actual-data-rate-in-system-level

器件型号:TUSB7320

您好!

我知道 USB3.0的理想数据速率是5Gbps、 即625MB/秒 但 通常、实际数据速率会在系统级别降低、具体取决于 USB 器件的性能。 然后、您是否有任何评估测试数据或 基准测试结果来测量实际数据速率?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 的数据速率取决于与 USB 通信的器件链中的器件、这可以是存储器、主机、USB 控制器和器件。 信息链中的任何器件都可能成为系统中的瓶颈并降低整个链的速度。 我们没有用于测量此器件实际数据的基准测试结果、我们不建议在新设计中使用此器件。