This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:DS90UB964-Q1

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674717/ds90ub964-q1-ds90ub964-q1

器件型号:DS90UB964-Q1

大家好、 我们在电路板上使用了 TI DS90UB964Q、遇到了摄像头无法被 DS90UB964锁定的问题、我们测量了 GPIO0、1、2、3的波形、发现它们不是高共值、但有时是高电平、然后变为0。 我们尝试使用 STP 方法连接 DS90UB964和 DS90UB913A、它工作正常、GPIO 始终为高电平。 对于 DS90UB964的 MODE 引脚、我们已将其设置为同轴模式。 我们认为问题可能与布局布线有关、请您帮助解决问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您认为关键 原因是 pcbloaout。 请根据 TI 的 EVM 板参考来帮助检查它 TI 参考设计。

    此外、TI 还提供了一个在线视频培训(www.ti.com/fpdlink-->支持与培训)、您可以了解如何更好地路由 PoC 网络电路和 PoC sch。 设计。 谢谢。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、
        感谢您的支持、但我如何证明锁的不稳定与 PCB 布局有关、是否有任何测量方法? 您是否有任何方法可以解决此问题、谢谢并等待您的回复。