您好!
我们在将 DP83822IF PHY 连接到单模 SFP 光学收发器时遇到问题。 我们将“DP83822 EVM”套件与 SPF 端口配合使用,并将 Finisar FTLF1323P1BTR 收发器连接在一起。 PHY 通过 MII 接口连接到 MAC。
问题出在收发器/PHY 的 RX 侧。 在传输过程中、大约有一半的数据包丢失。 TX 侧正常工作。
收发器为100BASE-FX 单模。 我们尝试了其他多模式收发器(Avago)、它们工作正常。
对于配置、我们使用自举引脚。 (我们仅启用 FX_EN 位)。
我们的硬件连接如下所示(尽管我们也尝试了不同的设置):
您是否知道问题可能在哪里、或者我们还可以检查其他什么?
此致、
旅行