This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:为什么我们测试 ODCK 的峰值大约为300mV?

Guru**** 2392985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673838/tfp401a-why-we-test-the-peak-to-peak-value-of-odck-is-about-300mv

器件型号:TFP401A

降级:

为什么我们测试 ODCK 的峰峰值 大约为300mV?因为我认为它大约为3.3V。

这是不是问题?

谢谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、

    随着频率的增加、ODCK 的振幅会变小、但300mV 看起来确实很低。 它的运行频率是多少? 如果您能够的话、您能否发布波形的屏幕截图并分享您的原理图?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、

    您仍有问题吗?

    此致、
    I.K.