This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:TLK10232 SFP+模块支持。

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668892/tlk10232-tlk10232-sfp-module-support

器件型号:TLK10232

您好!

我正在我的项目之一中使用 TLK10232、并计划在 10G BASE KR 模式上连接 FTLX1475D3BTL SFP+模块。

TLK10232是否支持 KR 模式上的 FTLX1475D3BTL SFP+模块?

谢谢你。

此致、

阿玛尔纳斯 G

9790526746

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究并返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amarnath、

    是的、TLK10232将在 KR 模式上支持该模块。

    TLK10232的特性是10GBASE-KR、这种模式的主要特性主要是链路协商和自动协商、当器件连接 SFP+光学模块时、这些特性被禁用。 如果器件要与光学模块连接、则应调整 SerDes 设置。 如果您看到错误、请尝试不同的 HS_SERDES_CONTRAING_2和 HS_SERDES_CONTRAING_3值、执行 BER 测试以根据系统特性(交流损耗、布线/电缆长度等)获得最佳的值组合。

    首先关注:

    HS_EQPRE

    HS_ENTRACK

    HS_CDRMULT

    HS_CDRTHR

    HS_PEAK 禁用

    HS_HCCDRMODE

    由于链路训练被禁用、因此需要手动调优、因此、对于每个值组合、您必须监控 HS_ERROR_COUNTER 中的位错误计数器、并选择值的无错误区域。

    此致、
    I.K.