This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982AB OVP 响应时间

Guru**** 2594660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674935/tps65982-tps65982ab-ovp-response-time

器件型号:TPS65982

尊敬的专家:

我的客户对 TPS65982AB 有疑问。 他们希望知道 OVP 功能的响应时间。 我们在数据表中找不到它。 请帮助您验证响应时间有多长? 谢谢!!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    这是一个好问题。 我继续在我们的其中一个 EVM 板上进行了测试。 OVP 的响应时间似乎在纳秒内。

    下面是我的测试设置:

    我在 TPS65982的 GUI 中将 VBUS 上的 OVP 跳闸点设置为大约21.44V。 我继续在电源板上的 VBUS 上放置一个22V 电源。  

    测试结果如下所示:我们可以看到、当 VBUS 达到21.4V 时、PP_EXT 的开关快速关闭。 响应时间很短、可能在纳秒内。 下面的时间刻度是一个5us 窗口。

    如果您想测试 OVP、我建议不要超过绝对最大额定值中列出的24V;否则可能会损坏 TPS65982EVM。

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择 "这已解决我的问题"  

     

    Hao