This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:IBIS-AMI 模型/SN65DP159RGZT

Guru**** 2547420 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672916/sn65dp159-ibis-ami-model-sn65dp159rgzt

器件型号:SN65DP159

您好!

我们被问及 SN65DP159的 IBIS AMI 模型。  请向我们提供部件 N65DP159RGZT'的 IBIS-AMI 模型吗 ? 您可以通过电子邮件发送  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是,我们目前没有用于此器件的 IBIS AMI 模型。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!  

    然后、我需要仿真 HDMI 连接器和 SN65DP159之间的 TMDS 线路。  以及视频源和 SN65DP15之间的线路。 如何对这些线路进行模拟以确保信号完整性?  

    我看到您有一个称为 Webench Designer 的在线工具。 很好。 但是、我无法对其执行仿真。 我需要对从 FPGA 到 SN65DP159的线路以及从 SN65DP159到 HDMI 连接器的线路进行仿真。

    1. 如何在 webench 工具中添加 FPGA? 幸运的是、FPGA 具有 IBIS 模型。 那么、我是否应该向您的 Webench 工具展示该 IBIS 模型?  
    2. 我需要一些关于如何使用 Webench 工具进行信号完整性仿真的建议。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Doner、

    看起来 IBIS AMI 模型是最近完成的。 我正在等待文件。 请接受我的朋友的请求、我会将其直接发送给您。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    主席先生,我已接受你的要求。

    谢谢你。