This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:θj -c /Ψjt &最大允许结温值

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671323/sn65176b-j-c-jt-max-allowable-junction-temperature-values

器件型号:SN65176B

您好!

您能否共享      SN65176BDR 的 θj -c /Ψjt &最大允许结温值。此数据在数据表中不可用。

此致、

Vinothika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinothika、

    我们的团队正在研究您提到的热参数、一旦我们有了这些参数、我们就会回来(应该在下周)。 对于允许的最大结温、绝对最大值(基于可靠性问题)为150 C。在符合数据表规格方面、温度范围的定义不是结温、而是环境温度。 (这用于器件表征、因为它可以直接测量而不是计算。) 结温将高于环境温度、因此建议的最高环境温度105 C 可视为 IC 结温的保守最大值。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinothika、

    θj -c = 52.7

    Ψjt = 9.9

    Theta JA-High K = 113.1

    Theta JB = 56.7

    Ψ JB = 55.9

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    卢卡斯